This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:PPHV 处无输出

Guru**** 2427890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518583/tps25751-no-output-at-pphv

器件型号:TPS25751

工具/软件:

你(们)好

我使用板载 TPS25751D、但无法输出电压

想知道哪个步骤卡住了。

1.请见附图

2.对于 EEPROM、内部已经有完整的二进制代码(由 TI Web 生成、仅受电、无充电器、20V3A)

3.使用两种适配器

  a.不带 PD 的仅 5V 适配器  

  b. PD 适配器可支持 20V 3A

1.5V 和 3.3V 内部 LDO 在电容器上具有输出值。

请帮助我建议如何进行调试

CYe2e.ti.com/.../711_2D00_p_2D00_hsk.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够与器件通信? MODE (0x3) 和版本 (0xF) 寄存器读数是什么? 在研究其他事项之前、我想确保器件上电并正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以读取寄存器、对于 0x3 和 0xF、它们全部为 04。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CY、

    您能否读取更多字节? 读取响应的第一个字节告知您尝试读取的寄存器的大小。 您需要再读取 4 个字节来获取寄存器值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x3 04 41 50 50 20
    0xF 04 55 11 09 F8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

    新连接时、您在 CC1、CC2 和 Vbus 引脚上看到的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供电时...
    VBUS、CC1、CC2 上无电压
    插入仅 5V 适配器后(A 至 C 导线)。 VBUS 5.09、CC1 4.92/0(不同侧)、CC2 0/0

    插入 PD 适配器后(但使用 A-C 导线)... VBUS 4.92、CC1 3/0、CC2 (0/0)

    插入适配器、发现 VBUS 提供 5V 电压、看起来没有放电路径

    我发现在 EVM 原理图中、VBUS 侧似乎没有放置大电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享 GUI 生成的配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20V3A_5F00_config.zip

    里面有两个文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够看到基于您共享的.bin 文件的 DRP 切换。

    CC1 和 CC2 的示波器波形是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的图片。 两个条件

    1.不提供 VIN3V3 和 PP5V 电源。 参见 pic1
    2.提供 VIN3V3 和 PP5V 电源。 不进行切换。 Pic2

    两种情况下使用相同的适配器、PD 最大 20V/3A

    ......

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pic2  

    Pic1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、您能在断开连接状态下检查吗? 这两个波形看起来都处于连接状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断开连接意味着没有适配器、对吧?

    如果没有适配器、CC1 和 CC2 上没有信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是意料之外的情况。 您能帮助回读寄存器 0x28 和 0x29 吗? 请确保您已阅读完整寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x28 11 00 00 2e 01

    0x29 04 32 50 80 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用最新的二进制 F809.11.58 吗? 应在在线 GUI 中提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道在哪里可以获得最新版本。  
    您能给我一个链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    客户已检查在线 GUI。 但是、在线 GUI 生成的版本是  

    F8.09.11.55,屏幕截图如下,任何建议从哪里获得  F809.11.58? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要打开现有工程、导出设置并将配置存储为 json 文件。

    创建新工程并从之前保存的 json 文件导入配置。 这将确保基本固件二进制文件得到更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用您的方法、  立即更新到 F8.09.11.58

    但仍然没有输出。 我还可以检查什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CY:  

    根据提供的原理图、VBUS 引脚 32 和 33 似乎未连接到 VBUS_IN 引脚 23、24 和 25。  

    请参阅数据表中的示例原理图:  

    另请参阅建议电容表。 VBUS 上的最大电容为 10uF。  

    另请参阅以下 有关使用 TPS25751 设计仅受电方的常见问题解答。  

    此致、  

    Aya Khedr