This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84A21:RC 滤波器连接到 VS+引脚

Guru**** 2814155 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM84A21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528384/tpsm84a21-rc-filter-to-vs-pin

器件型号:TPSM84A21

工具/软件:

尊敬的支持团队:

TPSM84A21 的 PGOOD 输出不稳定。

当对 VS+的反馈从远端(81 毫米)更改为近点(51 毫米)时、振荡似乎减弱。
此外、当将 47Ω 电阻器串联插入到 VS+的反馈线路时、即使在远端 (81mm) 的反馈点也不会观察到振荡。
根据上述情况、连接 VS+引脚的反馈线的长度很可能导致环路控制超出范围、从而导致输出振荡。

作为对策、我考虑在 VS+引脚输入端添加一个 RC 滤波器电路、但可以插入 RC 滤波器吗?
另外、在这种情况下、电容器的 GND 侧应该连接到 PGND 或 AGND?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    您可以尝试使用小型 RC 滤波器来帮助处理噪声、 因为 VS+通常连接在负载上、电容器已接地至 PGND、所以您可以尝试将其接地至 PGND。 还应确保将 PGOOD 连接到 上拉电阻值介于 10kΩ 和 100kΩ 之间、电压源为 5.5V 或更低