This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:简单 PoE PD 1 类 1 类建议

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528602/tps23753-simple-poe-pd-type-1-class-1-recommendation

器件型号:TPS23753
主题:TPS23755 中讨论的其他器件

工具/软件:

我不熟悉 PoE、但在特定应用中需要它。 我的要求应该是漂亮的教科书,但我遭受的选项疲劳。 我还担心我看到的很多东西已经过时了。 我认为我只需要知道他们在谈论什么的人提供当前的建议。

我的要求:

向 32 位微控制器输出 3.3V 稳压输出

功率:0.5W 至 2W 之间

适合有兴趣的人:

我希望将更多内容打包到单个 IC 中。 根据一些参考设计、看起来将 PD 与直流/直流转换分开实际上更简单、并且需要的整体元件更少。

温度:一些 85°C 元件在高环境温度下发生故障、因此需要高于 100°C、但不需要。

尺寸:我想把这块板的部分是 8mm 宽,但长度基本上是无界的。 不过、还有其他选项。

欠载:功耗降至 0.44 瓦以下可能是一个问题。 我可以在软件中轻松解决这个问题、但如果有一个集成到这些组件之一中的“保持活动“解决方案、那就太酷了。

在可以工作的众多组件中、目前最适合此香草应用的组件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    感谢您联系我们!  

    TPS23753AEVM-004 可用作适用于您的外壳、具有 3.3V/3A 输出的设计参考。  

    如果您需要更小的尺寸、可以考虑采用初级侧调节功能的 TPS23755、但其负载调节率比次级侧调节差。  

    [引述 userid=“658912" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528602/tps23753-simple-user-pd-type-1-clase-1-recommendation“] poe

    欠载:功耗降至 0.44 瓦以下可能是一个问题。 我可以在软件中轻松解决这个问题、但如果有一个集成到这些组件之一中的“保持活动“解决方案、那就太酷了。

    [/报价]

    如果功率会降至 0.44W 以下、您可能需要一个具有自动维持功率特征功能的 PD 或添加一个~0.5W 的虚拟负载。  如果 AT/AF 的负载电流小于 10mA 或 BT 的 14mA、PSE 可能会断开端口。

    [引述 userid=“658912" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528602/tps23753-simple-user-pd-type-1-clase-1-recommendation“] poe

    温度:一些 85°C 元件在高环境温度下发生故障、因此需要高于 100°C、但不需要。

    [/报价]

    在 100°C 条件下、可能需要注意变压器磁通饱和和电解电容器。

    此致、

    DIAN