This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:如果负载电流非常低、我们是否可以使用 0.47uF 作为输入和输出电容?

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528124/lp5907-could-we-use-0-47uf-for-input-and-output-capacitance-if-the-load-current-is-very-low

器件型号:LP5907

工具/软件:

您好团队

我们使用 LP5907UVX-3.1 生成 3.1V。
输入为 VPH_PWR、通常为 3.3V。
我们的设计仅用于输出 GNSS 偏置 3.1V、当前我们处于非常低的水平。  
由于空间限制非常严格、因此无法容纳 0201 1uF。
我们是否可以为输入和输出电容器使用 01005 0.47uF?



BR
Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我们是否可以为输入和输出电容器使用 01005 0.47uF?

    否、此选择是不可接受的。  在整个工作条件范围内、CIN 和 COUT 的最小等效电容必须大于 0.5µF。 请注意、 VPH_PWR 节点处的电容会增加到 CIN、而 GNSS 节点处的电容会增加到 COUT。 因此、您需要考虑这些节点处的总电容以满足 0.5µF 最小值要求。

    谢谢  

    Ishaan