This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:SMBus 通信问题

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527353/bq40z50-r2-smbus-communication-issue

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

工具/软件:

目前、我们正在分析 BQ40Z50-R2 电池管理 IC 的 SMBus 通信波形。 直接在 BMS 的 SMBC(时钟)和 SMBD(数据)线路上监测这些信号。

但是、当尝试在我们的设备上读取和显示此通信时、我们观察到数据不一致或波动。 我们想了解这种波动的潜在原因、以及这种波动是否与信号完整性、时序不匹配、线路电容、上拉电阻值或 SMBus 协议的任何其他连接问题有关。

您能否帮助确定这些异常的潜在原因、或提供从 BQ40Z50 可靠捕获 SMBus 数据的最佳实践建议?

感谢您的支持。

此致、
Manish Dhumal。



e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2025_2D00_06_2D00_14-at-18.01.14.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这张图片很难说出来。 信号边沿看起来相当慢、因此这可能与总线总电容和上拉电阻有关。 bq40z50 设计为与 smbus 标准兼容、并且此电量计的 TI 数据表中提供了所有时序规格。

    我们可以回答有关 TI 数据表中规格的具体问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dominik Hartl11 的答复。

    我们将按照您的建议检查总线电容和上拉电阻器的值。 我们还将参阅 TI 数据表中提到的 SMBus 时序规格以了解 BQ40Z50、从而确保合规性。 如果我们遇到任何需要澄清的具体问题、我们将提出详细的问题。

    如果您需要我们方面的任何其他数据或信息来提供进一步帮助,请告诉我 — 如果我这边有数据或信息,我会提供这些数据或信息

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 bq40z50 的角度来看、我建议使用最低的上拉电阻器、这个电阻器仍允许电量监测计生成正确的逻辑 0。 数据表指定了最大 电流为 1.5mA 时 0.4V Vol 的保证电压。 我会选择一个上拉电阻、当电量监测计驱动逻辑 0 时、该电阻不会导致电流超过 1.5mA。