This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:对 BQ77915 的怀疑

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516338/bq77915-doubts-regarding-bq77915

器件型号:BQ77915

工具/软件:

您好、

我需要一个电池过压保护 IC 来在 4.3V 下实现基于 MOSFET 的独立充电切断。 不需要放电保护也不需要电芯均衡。 我已经使用 BQ7790518 来应用 4.25V 的过压切断。 对于较新的设计、该电压应为 4.3V。 我是否可以使用 BQ779153 来实现这一目的?  如果是、我想禁用电池平衡功能。 根据数据表、我们可以禁用单个电池组的电芯均衡。 我们是否可以对两个堆叠配置禁用相同的功能? 如果有更好的选择、请提出建议。  

注:我们不计划为此应用程序提供任何固件、因此首选因素集选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    对您回复时出现的延迟表示歉意。 我将需要有关您的应用程序的电池节数的更多信息、以及您需要了解是否有更好的选择。  

    对于问题、是的、您可以使用满足 4.3V 要求的 BQ779153、通过使底部 IC 悬空、并将上部 IC 与 CBO 输入堆叠来禁用电芯平衡。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero