This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:请勿将 CHG 拉至低电平

Guru**** 2428580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517960/bq33100-do-not-pull-chg-to-low

器件型号:BQ33100

工具/软件:

尊敬的团队:

CHG 引脚没有被拉低而开始充电、这是我们面临的问题。 要了解行为、请帮助回答问题。

1.您能告诉我如何计算 R4,5,6,7 以将充电电压设置为特定的设定电压吗?

EVM 用户指南:

2、评估软件是否可以在 Win11 上运行?

3.是否可以通过 SMBus 命令设置 Chg 电压 Nom、A、B 和 max?
如果是、外部电阻器的设定值将如何? 哪个优先级较高?

此致、
Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    1) 电阻器尺寸取决于串联电容器的数量。 请遵循图表中的建议值。

    2) 我没有听到 EVSW 和 Windows 11 的任何问题。

    3) 否、没有 SMBus 命令。 数据表中的第 8.3.3 和 9.2.2.2 节讨论了充电。  

    BQ33100 超级电容器管理器数据表(修订版 C)

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您发送编修。  

    1.那么我们的行为是什么原因呢? 为什么 CHG 未被拉至低电平?  

    2、如何配置充电电压以指定给我们的系统? 我不太确定...

    此致、
    Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuto 您好:

    我们将继续处理您的问题,今天是一个国家假日,纪念日。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的答复。 我期待今晚的更新。

    Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    BQ33100 将根据新获知的电容在学习周期结束时确定新的 ChargingVoltage ()。 以下警告将根据 ChargingVoltage () 的变化以及电容器提供最低功率需求的能力来设置

    数据表中的第 8.3.3 节说明了需要配置的 CHG Lvl 电压和参数。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deigo:

    我们理解、即使在以下条件下、我们也不必更改数据表中图 18 中的 R4-7 外部组件 — 是否正确?
    标称 4.2V、最大 5.0V、A 4.5V、B 4.7V

    还有一个问题、如果使用 2 个串联电容器、我们是否必须将图 18 中的 R26 设置为开路、而不是 0 Ω? 请提供支持。

    此致、
    Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    正确无误、请遵循 EVM 原理图。 R26 应为 7.5 欧姆电阻器。  

    此致、

    Diego