This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:电量监测计建议

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527078/bq27220-fuel-gauge-recommendation

器件型号:BQ27220

工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找适用于汽车应用中 24V 电池电压的电量监测计 IC、并希望将其与充电器 IC BQ25616JRTWR 配合使用。

您能否介绍一下在 TI 产品中最合适的产品?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    听起来客户需要电池监测器而不是电量监测计。 我会把这个推给 BMP、有人会帮助你。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    客户希望建议使用 IC 来读取汽车电池电压并通过 I2C 将其传输到 AP。

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    客户需要的是电池监测器、而不是电量监测计。 如果您愿意、请为 BMS-BMP(电池监控产品)创建一个新的 E2E 主题、其团队中的其他人将能够为您提供帮助。

    谢谢、

    Adam