This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34925:类似器件型号

Guru**** 2767185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM34925, LM5168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528311/lm34925-similar-part-no

部件号:LM34925
Thread 中讨论的其他器件: LM5168

工具/软件:

您好、

我叫 Sonika、是 Applied ElectroMagnetics Pvt. Ltd.的一名硬件设计工程师 我们目前正在寻找一种类似于 LM34925 的集成电路、但支持 100V 的标称输入电压和 12V 的输出电压。

您能否建议一个符合这些规格的合适器件型号?

此致、
Sonika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonika:

    最接近 LM34925 的是 LM5168、它支持高达 120V 的输入电压。

    谢谢、

    Richard