This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79758-Q1:BQ79758-Q1、电压检测 RC 滤波器值

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528204/bq79758-q1-bq79758--q1-voltage-sense-rc-filter-values

器件型号:BQ79758-Q1

工具/软件:

您好、

在 BQ79758 数据表中、建议电压检测引脚的 RC 滤波器值 (RVC、CVC) 为 1k Ω 和 4.7nFin。

但是、在 BQ79758 的评估板原理图中、建议的相同 RC 值 为 100 Ω 和 470nF。

请回复如何为电压检测引脚选择正确的 RC 值、我们非常感谢您的任何计算/建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranav,

    我将使用 EVM 上的值。 这些是我们在测试中使用的值。

    此致、

    Bo