This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:ADC_CTRL2 的 BQ79731 寄存器、ADC_MODE[1:0]字段的选项。

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79731-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525569/bq79731-q1-bq79731-register-of-adc_ctrl2-options-for-the-adc_mode-1-0-field

器件型号:BQ79731-Q1

工具/软件:

您好:

根据 BQ79731-Q1 基准 手动 (SLUSE) 5C - 2024 年 10 月)、适用于寄存器 ADC_CTRL2、 ADC_MODE 配置:

我们的问题是:

  • 为了利用 BQ79731 提供的库仑计数功能、执行上述 ADC_MODE 必须要做的事情 配置为的值 0b10. 、即 连续运行 、何时 CS ADC 如何读取转换结果?
  • 如果是、那么在使用时、这是否暗示了该问题 VF 或 GP ADC 在 BQ79731 上、我们还需要使用连续运行模式吗?
  • 或者、我们的软件只需配置 ADC_MODE 即可 这种情况 、在连续运行和单次运行之间切换 ( 0b01 ) 模式、 具体取决于 软件是读取 ADC/ADC 转换结果还是读取 GP VF 转换结果?

请提供建议。 谢谢你。

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    是的、CSADC 必须置于连续模式以运行库仑计数、因为该过程可能会累积多轮数据。 所有 ADC 都由相同的 ADC_MODE 和 ADC_GO 位控制、因此其他 ADC 也将处于连续模式。

    此致、

    Bo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bo、

    这是我们团队提出的另一个问题:

    • 我们希望同时测量所有电池组电压、以确保读取的参数不存在采样实例可变性。 当电压检测 ADC 置于连续 ADC 模式时、我们可以实现这一点吗? 如果可以实现这一点、有哪些寄存器设置?

    请提供建议。 谢谢。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    有关同步器件的电压读取的信息、请参阅数据表的第 6.3.2.4.2 节(电压和电流同步((VI 同步))。

    此致、

    Bo