This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:OVP 设置

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528064/bq2980-ovp-setting

器件型号:BQ2980

工具/软件:

在 PIC 298xx 上列出了 OVP 3.75-5.2V、因此我可以在出厂时以 50mV 阶跃正确地将该 PIC 配置为此范围内的任何值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JDJ 您好:

    是的、BQ298xx 系列的 OVP 范围为 3.7V 至 5.2V、出厂时配置为 50mV 阶跃。 需要有足够的商业案例才能做到这一点。 这是什么应用程序?客户是谁?

    此致、
    Alexis