This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:在快速导通和关断期间出现意外的输出电压行为

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524003/lm5116-unexpected-output-voltage-behaviour-during-fast-turn-on-and-turn-off

器件型号:LM5116

工具/软件:

我将 LM5116 IC 用于降压转换器。 降压转换器电路专为 48V 输入电压和 12V 输出电压而设计。

在正常运行期间、当我打开输入电源并为电路板提供使能信号时、它会正常导通、提供 12V 电压。 当我快速打开输入电源并重新打开时、就会出现问题。 这样、输出电压不会建立到所需的电平、而会卡在中间电压电平。 此后、当我重复相同的操作时、IC 开始正常工作、提供 12V 电压。

以下是按时间顺序排列的事件:

1. 48V 输入电源打开。

  给定 12V 的使能信号。

  输出电压升至 12V。

2. 48V 输入电源关闭。

  12V 电源关闭时的使能信号。

  输出电压从 12V 开始下降。

3. 48V 输入电源立即重新打开。

  12V 的使能信号立即发出。

  输出电压下降一位、然后卡在随机电压下。

4. 48V 输入电源关闭。

  12V 电源关闭时的使能信号。

  输出电压从之前的电压电平开始下降。

5. 48V 输入电源接通。

  导通 12V 电压的使能信号。

  输出电压立即升回 12V。

我将该板的波形与正常运行的板进行了比较。 我附上了两个波形 — 通道 2 是输出电压、通道 3 是使能信号。 两个板都采用相同的布局并组装相同的 BOM。 有人以前遇到过这种行为吗? 这可能是什么原因造成的、什么是合适的分辨率?

1.普通板:

2.板材不能正常工作:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mahic  

    请延长关断周期、并检查转换器在关断周期足够长时最终是否开启。  

    此外、如果  转换器通过增加关断时间最终正确开启、请再次捕获波形。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我使关闭周期延长、并捕获了波形。

    一旦我延长关断时间、转换器就会重新开启。 但是、在我使用此降压转换器的应用中、一个临界情况要求电路在快速导通和关断期间正常运行。 因此、延长关断周期以使转换器重新开启是不可行的。 您能否解释一下当布局和元件相同时、两个电路板的输出电压放电斜坡为什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mahic  

    延长关断周期以使转换器重新开启不是一个选项==>这是一个找出问题根本原因的实验。  

    为什么两个电路板的输出电压放电斜坡不同==>如果开关停止、输出电容器将由负载放电。  

    您能分享一下原理图吗?  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您可以共享您的电子邮件 ID 吗? 我将通过邮件与您分享原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mahic  

    请在此处留下您的电子邮件,然后我将关闭此主题并与您联系。

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我已经向您发送了一封包含我的电子邮件 ID 的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题。 并使其离线。
    - EL