This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:EVM2400 的连接问题 — 固件可以更新,但无法与 IC 通信

Guru**** 2421450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520770/bq40z50evm-561-connectivity-issue-for-evm2400---firmware-can-update-but-no-comms-with-ic

产品型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ40Z50、BQSTUDIO、BQ77915

工具/软件:

简而言之、我们购买了 BQ40Z50EVM 和 2400 适配器、从第一天起就没有任何问题。

我们能够更新 EV2400 上的固件(以确认我们在该器件上具有功能)、但没有机会与板载 BQ 芯片进行通信。 注意,这是一个工厂购买的设置,我们唯一的添加是一个相当标准的 3S LiPo,我们严格遵循 sluav7c 文档说明。 我们已按照说明将“YS PRES“引脚跳至 GND、并且使用的是 WAKE 按钮、但无功能。 此外、了解这是 3 节电池后、我们跳转到顶部第四个电池、选择 GND 作为基准。 我刚刚尝试了另一个 Windows 10 系统的“电池管理工作室“软件,没有运气在所有。 我们正在 2400 上按照指示使用 SMBus 连接。

我们尝试了 LED 指示灯按钮、但没有响应、但我希望这是一个已编程的功能。 桥接 J6 跳线。 从我们看到的来看、这个电路板在到达时似乎完全没有电、无法得到任何响应、电流消耗、从字面上讲、任何东西都没有电流。

BQ40Z50 的 EV 板似乎是 R1 版本(见文档 sluav7c)、但并不完全清楚。 无论哪种方法、我们都尝试了 R1、R3 和最新版本、但没有任何响应。 显然、EV2400 也符合 HID、因此我没有做更多事情来阻止 Windows 驱动程序更新、因为固件更新是无缝的。

如有任何帮助、将不胜感激。 我们已经设计了应用程序板、但在我们知道可以获得可靠的通信之前不想继续。 如果我们得到回复、我们可以提供更详细的信息。

请告知导致这种情况的问题类型。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beau:

    您能否分享设置的图像以便我们查看? 目前使用的是哪个版本的 bqStudio?

    此时 BAT 接收到什么电压?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    photo.app.gol/hhCi1xPSnA27vuym9.

    感谢 Anthony、在 Windows 10 上运行的 Battery Management Studio 3.1.101 Build 1。 如果分享的照片没有通过、请告诉我。

    来自电芯的橙色线是 10k 热敏电阻、当我从 BQ40Z50 获得响应时、将抽头这一热敏电阻。 在构建模块之前、我先尝试了一个 1k Ω 电阻器测试组、但仍然没有响应。  

    电芯读数为 10.24VDC (3S)。 按下 WAKE 按钮时、电压会缓慢上升 (50mV/s)。 它们是 VTC6 Murata LiPo 电池、采用新鲜包装。 过去、我已经看到封装电压在唤醒(放电/充电)信号上变满、特别是在使用 1k 电阻器模拟电池时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beau:

    感谢您的确认、从硬件的角度来看、设置似乎就足够了。 您能否分享 bqStudio 打开时所示的图像? “自动检测器件“部分中是否填充了任何内容?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “Auto-Detected Device“(自动检测设备)中未显示任何内容。 这是我尝试过的第二台计算机。 我也尝试了这个与唤醒信号按钮也没有成功.

    drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beau:

    在器件设置并通电(并且按下 WAKE 按钮)时、是否可以使用示波器检查 TS1 引脚的输出是否有任何脉冲? 这可以让我们更好地了解电量计的状态。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    我在 TS1 引脚上的示波器上没有看到任何东西(电路板仍焊接在热敏电阻上)。 我还没有能够取得更多的进展,并怀疑一个坏的板,所以我们投入 RMA。 我们实际上没有数周到数月的时间来排除评估板的故障。 作为参考、我已经转向 BQ77915 系列、该系列无需编程接口即可支持 3-5 个电芯。 到目前为止一切顺利。 感谢您的支持。