This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:LM5045 电路的仿真问题&无法获得输出

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525251/lm5045-simulation-issue-with-lm5045-circuit-not-able-to-get-output

器件型号:LM5045

工具/软件:

您好、

我是 Sonika、Applied ElectroMagnetics Pvt. Ltd.的硬件工程师 我目前正在按照数据表中的说明对 LM5045 电路进行仿真。 但是、我遇到了一个仿真需要很长时间并且输出不正确的问题、尽管使用了相同的元件值、但我无法实现预期的 3.3V 输出。

此外、我注意到您网站上仿真的示例电路显示了非隔离接地。 对于我们的应用、此外根据数据表、我们需要在输入和输出接地之间进行隔离。

请协助解决此问题。

此致、
Sonika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供您的仿真的详细信息 — 仿真模型,仿真电路等 可以通过连接初级侧和次级侧接地来进行仿真、以节省时间并简化仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将与库共享仿真电路。 如果您有任何其他需要、或者出现任何其他要求、请告诉我。

    此致、
    Sonikae2e.ti.com/.../LM5045.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会有一个看,并会告诉你,如果我需要任何其他东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     您所指的是 LM5045.OPJ 吗? 如果不是、请指定哪一个。

    如果是、请提供 一段时间的 U17 引脚 3 和引脚 2 上的电压仿真、而您的仿真波形中的 Vout 发生变化。

    请检查开关波形以查看是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我试过、但您的模型 LM5045.OPJ 无法在 PSpice for TI 上运行、并显示大量错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我指的是 LM5045.OPJ 文件。 我观察到一个负输出电压。 我添加了输出电压以及 U17 引脚 2 和引脚 3 的波形捕获以及开关波形。

    我正在使用 PSpice 库中提供的 LM5045 模型。

    此致、

    Sonika

    e2e.ti.com/.../4621.Waveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它会在开始时看起来是负电压。 是因为电容器的初始值为负。