This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4800-Q1:继续模式?

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528245/tps4800-q1-continue-mode

器件型号:TPS4800-Q1

工具/软件:

您好、

对于某个应用、我想将该芯片用作过压和短路保护器件、永久由 24Vdc 供电。 。 对于此应用、连接的 N-FET(由 TPS4800 芯片控制)应在正常运行期间始终保持导通状态、这一点非常重要。 这意味着 FET 应导通(导通)数小时而没有中断(假设没有发生过压)。

通常、当使用自举电容器(例如半桥转换器)时、该电容器会在 FET 未导通时充电。 充电后、使用电容器驱动 FET、从而缓慢放电。   

TPS4800 芯片需要 N-FET 工作、而该 N-FET 需要大于芯片输入电压的电压、因此需要使用自举电容器。  

我的问题是:该芯片可以不间断地继续驱动 N-FET 吗? 在我的应用中、输入电源电压为 24Vdc、我希望输出电压相同(永久)24Vdc、而不会出现干扰或干扰。 TPS4800 是否适用于该应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:  

    是的! TPS4800 和我们产品系列中的所有控制器都能够实现这一点。 所有控制器都利用一个电荷泵为 CBST 提供~10V 电压、以保持恒定栅极电压足以实现导通状态。  

    请参阅数据表的“7.3.1 电荷泵和栅极驱动器输出 (VS、PU、PD、BST、SRC)“部分、其中详细说明了该电荷泵的运行情况。  

    谢谢您、  

    Sarah