This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:可饮用的装饰品。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528197/tps2546-potable-charing

器件型号:TPS2546

工具/软件:

你(们)好

我们根据之前的指南进行设计、从而对其进行测试。
但是、其它便携式设备可以充电、但只有 Galaxy S24 不能充电。 (通常为 S25 充电。)
请问问题是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    “不会充电“是什么意思?

    无功耗、无 VBUS 电压?

    VBUS 是否达到 5V?

    您能否获得并共享用于工作案例和非工作案例的 VBUS、D+和 D-的示波器捕获?

    单个电话出现问题表示电话存在潜在问题。 使用的是 Type-A 转 Type-C 电缆? S24 和 S25 之间是否使用相同的电缆?

    谢谢。此致、

    Chris