This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:GaN 驱动器可用于 10MHz

Guru**** 2422190 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3100EVM-089, LMG2100EVM-078, LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523784/lmg2100r044-gan-driver-usable-at-10mhz

部件号:LMG2100R044
Thread 中讨论的其他器件:LMG2100EVM-078、LMG3100EVM-089、

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在考虑将 LMG 系列器件用于超声波清洁器(与半导体制造相关)。

所需的规格如下所示:

  • VDS:100V(650V 也可以接受)
  • 电流:5A
  • 频率:10MHz 或更高
  • GaN +驱动器 IC
  • 使用情况的建议

根据这些条件、我提出 LMG2100R44 和 LMG3100R44。

不过、尽管器件本身可以在 10MHz 下进行开关、但该 EVM 指定的开关频率为 100kHz 至 500kHz。 这是什么原因?

此外、在上述条件下、是否有任何可用于以 10MHz 频率评估器件的评估板?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:  

     LMG2100 和 LMG3100 可用于许多不同的应用 —  EVM 只需在降压或升压转换器中使用这些器件。  用户可以 以所需的开关频率提供 PWM 输入、并且 LMG 器件不会出现 MHz 范围内的任何问题。 但是、 根据负载电流、电压和死区时间设置等条件、可以在实际中 将开关频率设置为高。 这是由于电路板上其他元件(例如电感器)的限制。  

    此外、如果应用的 VDS 为 100V、LMG2100 和 LMG3100 将不适合、因为这里需要至少有 80%的工作裕度。  此处必须考虑 LMG3650 等电压更高的器件。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复。

    LMG2100-EVM 的规格如下。

    关于 VDS、100V 就足够了、计划用于不超过 80V 的设计。

    由于时间限制、客户无法创建电路板、希望使用 EVM 进行评估。

    但是、在 10MHz 上可用于评估的 EVM 有限。

    你有什么好的建议吗?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户可以根据需要更换电感器和电容器、以便 能够在 10MHz 下运行。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复。

    我知道、可以通过调整电感器和电容器来支持 10MHz。

    您能否提供 L 和 C 的值、这些值需要更改以支持 LMG2100EVM-078 和 LMG3100EVM-089 评估板的 10MHz?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    John 现在已离职、我可以在这里提供支持。

    在高频运行时、电感器的一个大问题是交流磁芯损耗。 没有一种建议或计算方法可以确定要使用的理想电感器、因为有许多因素会决定电感器在高 FSW 下的性能。 电感值很好、需要改变的是电感器的类型。
    例如:LMG2100R044 EVM 使用 Coilcraft 电感器。 Coilcraft 的其他电感器具有低得多的交流损耗、可能更适合这些更高的开关频率、例如 XGL3014 系列。
    第二个示例:使用空芯电感器还可以消除交流损耗、并且可能非常适合这些高频、因此有多家制造商制造。

    总之、尽管电感值会改变纹波电流、但主要问题是交流损耗、可以通过使用具有低交流损耗的不同电感器或使用空芯电感器来缓解这些损耗。

    谢谢、
    Zach Soviero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soviero、

    感谢您的答复。

    我知道建议使用空芯电感器。 谢谢你。

    (来自 John)还有一条关于需要最初更改电容器的注释。 您对此有任何建议吗?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:  

    由于在较高频率下纹波会更小、因此电容实际上应该可以正常工作。