This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4810-Q1:软启动设计支持需求

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1210-Q1, TPS4810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528443/tps4810-q1-soft-start-design-support-need

器件型号:TPS4810-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS1210-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户 (CosMX) 正在设计 TPS4810-Q1 原理图、想知道如何设计 TPS4810-Q1/TPS1210-Q1 的软启动。 您能分享一些原则信息或参考设计吗? 谢谢。

最好的注意、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  

    TPS4810/1210 器件可通过两种方式处理“软启动“:  

    1.) FET 栅极通过压摆率控制来控制浪涌。 对于本节、请考虑数据表的“使用 FET 栅极 (G1PU、G1PD) 压摆率控制进行 7.3.2 容性负载驱动“部分。 此处我们详细介绍了如何选择 R1、R2 和 C1 来帮助减轻浪涌。  

    作为参考、您也可以使用在线计算器工具、它可以帮助您为此值以及 TPS4810 EVM 选择合适的值、该工具使用 R1 值来控制上拉时间和栅极电阻器、这是限制线路电感的一种很好的做法、可在导通期间导致栅极出现振铃。  

    计算器: https://www.ti.com/product/TPS4810-Q1#design-tools-simulation

    TPS4810 EVM: https://www.ti.com/tool/TPS4810Q1EVM

    2.) 预充电路径。 如果您知道将在高容性负载下导通、可以考虑将 TPS4810 的第二个栅极用于单独的预充电路径。 这有助于在主 FET 路径导通之前为输出电容充电、并减少浪涌。  

    谢谢您、  

    Sarah