This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TPS6594-Q1 1111 崩溃

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528169/tps6594-q1-tps6594-1111-is-crashed

器件型号:TPS6594-Q1

工具/软件:

您好、TI 专家
我们的硬件工程师团队正在根据 PROC078A (001)_SCH 参考设计基于 J721E SOC 设计电路板、并使用 TPS6594-Q1 和 TPS6594-Q1 1213 为整个 SOC 供电。 我们遇到了 TPS6594-Q1 系统崩溃问题、并进行了以下故障排除:
1.将 PMIC 的降压电流阈值设置为最高值
2.关闭 PMIC 的看门狗

这是一些硬件工程师设计的原理图

您能告诉我哪些方面可用于解决问题吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的第一个建议是使用任何类型的 I2C 调试工具连接到 I2C 线路、并读出两个器件的中断寄存器。 中断寄存器为 0x5A 至 0x6C。

    其次、是关闭所有电源轨还是仅关闭 TPS65941111 上的部分电源轨?