This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:设计验证

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524220/bq24610-design-validation

部件号:BQ24610

工具/软件:

尊敬的团队:

在我的设计中、我使用 BQ24610 来为 12.6V 的电池电容充电、以 24V 输入为 3000mA 3s1p。 您能根据我的输入验证设计吗? 此外、我们仅使用电池进行大部分备份。电源将为 24V。 电池充电应类似于电源路径和电池充电器

谢谢

Srini

e2e.ti.com/.../8130.BQ24610.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srini、

    此外、我们仅将电池用于备份。电源将为 24V。 电池充电应类似于电源路径和电池充电器[/报价]

    在仅电池模式下、是否希望电池电压从 12V 升压到 24V?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    谢谢、

    在电池模式下、我们只需要 12V 电压、但很可能器件将使用电池。 此外、我想了解、如果连接了电池和 24V 电压、输出将是什么。

    此致

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Srinvas、

    此外、我想了解、如果连接电池和 24V 电压、输出将是什么。
    [/报价]

    如果存在有效的适配器、系统电压将约为 24V、  

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    谢谢您、请帮助我们验证设计。

    此致

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    原理图审阅:

    C67 应位于二极管的另一侧。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    谢谢,你有任何建议的再生器 24V 至 12V 和电源多路复用器,当主电源关闭时,它应该运行与电池。

    24V 至电池充电器--充电器输出 24V 至 12V

    和电池 12 伏——进一步调节器。

    此致

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    谢谢、您对稳压器 24V 至 12V 和电源多路复用器有任何建议吗?当主电源关闭时、它应该使用电池运行。

    24V 至电池充电器--充电器输出 24V 至 12V [/报价]

    一般来说、我仅支持电池充电器如果您需要稳压器或电源多路复用器、我建议发布与此请求相关的新问题。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cristian、

    明白了、  

    我已经修改了设计、仅用作充电器、请进行验证并分享您的反馈。 另外、我还会提出新的问题来回答我的会合问题

    此致

    Srinivas

    e2e.ti.com/.../pAGE-6.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    我认为原理图没有明显的问题。

    此致、

    基督教。