This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5150-Q1:在 eCall 操作期间出现稳定性问题

Guru**** 2482215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527663/lm5150-q1-seeing-stability-issues-during-ecall-operations

器件型号:LM5150-Q1

工具/软件:

您好 Harry/ TI 团队、

我使用 LM5150 升压 IC、并且输出电流/负载电流随 LTE 模块在可用网络上消耗的电流而变化。

我可以看到在输出端 6v8 升压至 600mA 时的峰值持续时间为 4-5us。 标称电流为 120mA

您能告诉我我应该在 LM5150 计算器工作表中考虑哪些值吗? 还是标称电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumit、

    感谢您使用 E2E。  
    我们将于明天检查并作出答复。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit Singh、

    所需的峰值电流时长。 如果峰值电流持续几微秒、LM5150 将无法做出反应、随后将无法使用平均电流、但如果峰值电流在 ms 范围内、则需要使用峰值电流、因为输出电容器无法再保持电压这么长的时间。

    此致、
    Brigitte