This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:电池充电期间出现异常电流

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528394/bq25672-abnormal-current-during-battery-charging

器件型号:BQ25672

工具/软件:

您好 TI:

我只使用 BQ25672  为电池充电 (2S 18650)、所有配置都使用默认设置。  当我插入电池以开始充电时、会发生以下情况:

[输入音量:9.0V ]

问题 1:  电池可以正常充电、但电流相对较低(约 0.7A、默认配置为 1A);

问题 2: 有时,插入电池时,充电电流仅为 0.25A 至 0.45A ,和 BQ25672  和 不敏感 显示了明显的过热迹象(约 40~50℃)。 现在 SW1/2 为 4.2V;

[输入电压: 从 6V 到 9V(使用可变电源)]

问题 3  当输入电压从 6V 逐渐增加到 9V 时、电池无法正常充电。

这是我的 原理图:

这是我的布局(双层):

针对上述三个问题点的注册转储:

 Q1 中的转储寄存器

0x12 0x03 0x48 0x00 0x64 0x4c 0x00 0x9C 0xc3 0x05 0x63 0x00 0xdc 0x4b 0x3D 0xa2 0x85 0x40 0x00 0x21 0x1E 0xAA 0xc0 0x7A 0x54 0x00 0x9C 0x2F 0x8a 0x00 0x00 0xaf 0x92 0x0x1c 0x20 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12 0x03 0x48 0x48 0x48 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x23 0x67 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x21

 Q2 中的转储寄存器(过热时充电电流为 0.42A)

0x12 0x03 0x48 0x00 0x64 0x4c 0x00 0x98 0xc3 0x05 0x63 0x00 0xdc 0x4b 0x3D 0xa2 0x85 0x40 0x00 0x21 0x1E 0xAA 0xc0 0x7A 0x54 0x00 0x98 0x2F 0x6A 0x00 0x01 0xaf 0x92 0x18 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x23 0x61 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x21

转储  Q3 中的寄存器

0x12 0x03 0x48 0x00 0x64 0x26 0x00 0x98 0xc3 0x05 0x63 0x00 0xdc 0x4b 0x3D 0xa6 0x85 0x40 0x00 0x21 0x1E 0xAA 0xc0 0x7A 0x54 0x00 0x32 0x27 0x0A 0x01 0x00 0xdf 0x92 0x18 0x20 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x11 0xAA 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x21

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elvis:

    BQ25672 是仅降压充电器、因此需要 VBUS >= VREG 才能完成一个充电周期。  PCB 布局不遵循数据表= EVM 布局中建议的布局。  坦率地说、我无法确定布局、因为引脚排列看起来与 IC 不匹配。 高电流 PMID SWx、SYS 的布线 太薄。 PMID 和 SYS 上的 100nF 电容必须放置在 IC 顶部、以滤除开关噪声、否则充电器无法正确调节 IINDPM 或充电电流。

    关于 Q1、充电器处于根据 REG1C[7:5]进行的恒压充电(恒压调节)状态。  BAT 引脚上的电压= VREG、电流自然逐渐减小。

    对于 Q3、充电器会由于电源不良(上电期间输入电压降至 3.6V 以下)而自动设置 EN_HIZ。  大约 10 分钟后、充电器将再次尝试启动。  如果这是太阳能应用并且电池被移除或深度放电、导致电池组保护器 FET 打开、SYS 可能会崩溃。  请阅读 https://www.ti.com/lit/pdf/sluab26。

    关于 Q2、充电器报告快速充电、但事实显然并非如此。 在示波器上测量时、 SW1/SW2 是否具有秒级开关脉冲?

    此致、

    Jeff