This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3133:REF3133-Q1 原理图验证

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388S, REF3133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527648/ref3133-ref3133-q1-schematic-verification

器件型号:REF3133
主题:TMS320F28388S

工具/软件:

您好:

我目前正在研究使用 TMS320F28388S 的电机控制、最近我决定将 TL431BQDBZR 电压基准替换为 REF3133-Q1 以便提高 ADC 测量精度并降低噪声。

您能回顾一下我的决定吗? 您认为在此背景下使用 REF3133-Q1 是否有效?

此外、我附上了原理图以供您审查。 此电路配置是否合适? (0 欧姆电阻仅用于测试目的,将在最终版本中删除。)

然而、对于 REF3133-Q1 的成本、我确实有一些担忧。
如果有 更经济实惠的替代方案 对于此应用具有类似的性能、非常感谢您的推荐。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为了提高 ADC 精度并降低噪声、迁移到与 REF31 类似的器件是一个不错的选择。 我们提供了有关更经济实惠、性能更好的替代方案的建议、我们将直接通过电子邮件与您联系、以提供这些建议。  

    对于使用 REF31 的原理图、您的原理图遵循 REF31 数据表。 您可以考虑 添加一个与 C19 串联的电阻器选项。 这样、您可在必要时调整输出电容器的 ESR。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我还想了解其他更便宜版本的解决方案。 TL431BQDBZR 有电阻误差、我认为在噪声对策方面不如 REF3133 那么好。 如果有一种可改进这些器件的低成本解决方案、请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 TI 团队的某人将与您联系、提供更多详细信息。

    谢谢、

    杰克逊