This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:TPS28225 的最小开关频率

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528288/tps28225-minimum-switching-frequency-for-the-tps28225

零件号:TPS28225

工具/软件:

大家好   

我们尝试在低频率 (1KHz) 下使用 TPS28225。 低频限值似乎高于 2KHz、我们无法使器件在较低的频率下工作。  

您能否证实这一点?  

如果是、我们可以将哪个设备用于我们的应用程序?   

我们的需求是:  

 -半桥驱动 30V  

-死区时间控制

-Delay Time < 1µs  

-频率开关 500Hz

提前感谢!!

此致。

Yvan 和 Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    问题来自 C BOOT 电容器:它的值太低。 通过增大 C BOOT 电容器、TPS28225 可在低频下工作。  

    所以根本没有任何问题。  

    祝你度过美好的一天!  

    Yvan 和 Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yvan 和 Jiri、

    听起来您已经确认、增加自举电容值可以解决在低频下工作时的问题。 这也是我会提供的建议。 确认问题已解决。

    此致、