This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:输出突然下降。

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526449/tps2663-output-suddenly-drops

器件型号:TPS2663

工具/软件:

您好的团队、

我考虑使用 TPS26630。
不过、输出突然关断。
故障未显示、电流似乎正常。
您能告诉我造成这种现象的原因吗?

*条件

1CH(蓝色): Vin(24V)
2Ch(浅蓝色):Iin(无负载)
3CH(粉色):Vout
4CH(绿色):故障

MODE 引脚:短接至 GND




BR、
Kengo。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    您能否分享原理图来检查保护功能的设置?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的答复。
    我正在与客户核实。
    您还能猜猜该波形可能会应用哪种保护措施?
    MODE 引脚=短接至 GND。

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我想谈谈 E2E 私信。
    我会向朋友发送发货请求、那么您能接受我的请求吗?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然是 Kengo。

    我们可以谈谈 E2E 私信。