This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74722-Q1:理想二极管控制器

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74722-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527608/lm74722-q1-ideal-diode-controller

器件型号:LM74722-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我 计划使用  LM74722-Q1  器件是电池设计的理想二极管控制器、其中我的 设计应在 冷启动 (3.2V)、正常状态 (12V) 和负载突降 (32V) 下工作。 根据数据表、VA 电源的上升阈值 从 3.1V 到 3.85V 之间变化。

数据表显示典型值为 3.4V  高于冷启动电平。 但是、在某个应用设计中、他们考虑了 3.2V 冷启动条件并进行了分析、但没有足够的测试来证明数据表中的冷启动运行是合理的。

如果有人能帮我解决这个问题、那会很有帮助。

此致、

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    该器件的下降阈值为 2.9V (max)、符合冷启动电压。



    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    则上升阈值仅在初始上电期间。 不是在冷起动或热起动期间?

    以及从何处获取该器件的未加密 SPICE 模型?

    此致、

    Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    上升阈值也同样重要、但需要注意的是、在冷启动期间、电池将从更高的电压启动、并且可以轻松为器件供电。 在冷启动期间、下降阈值很重要。

    我只能根据保密协议共享未加密的模型。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 是的、 Luminar Technologies 与 TI 签订了 NDA。

    此致、

    Anand M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    请接受我朋友的请求。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我接受了您的请求。

    此致、

    Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们继续。

    此致、

    Shiven Dhir