This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:SMBus 自主智能电池管理

Guru**** 2422250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525106/bq25720-smbus-autonomous-smart-battery-management

器件型号:BQ25720
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具/软件:

您好、

我正在评估用于新产品的电池充电器 BQ25720。 该元件应通过 SMBus 与在独立配置(无主机 MCU)中集成了 BQ40Z50 的智能电池 (3S2P) 通信、如应用手册 SLUAAF8 中所述。
遗憾的是、我尚无法获得 BQ40Z50 与 BQ25720 通信。

有什么建议吗? 是否可以 获得此配置的一些应用示例?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Giuliano、  

    BQ25720 是辅助器件。 它等待来自电量监测计器件的命令。 BQ25720 将默认设置存储在芯片内、每次上电期间都会加载默认值。  

    我认为您可能需要对 BQ40Z50 器件进行工作并正确设置、以便与充电器通信。 然后、BQ40Z50 可将充电器电压和充电电流值广播到 BQ25720。  

    更多详细信息、请参阅应用手册。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    感谢您的快速答复。
    我尝试使用 BQ40Z50、但我不清楚在广播模式下对器件进行编程时涉及哪些寄存器。
    是否引用了编程代码?

    谢谢

    Giuliano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ40Z50-R5 技术参考手册(修订版 B)

    BQ40Z50-R5 技术参考手册(修订版 B)

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluucn4