This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:基于 TPS61087DSCR 的备用电源电路

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527111/tps61087-tps61087dscr-based-backup-power-circuit

部件号:TPS61087

工具/软件:

您好:

我们计划使用 TPS61087DSCR 电路作为备用电源。 为此、我们在输入侧添加了一个超级电容器。 当电路板上有 VCC5V 可用时、超级电容器将存储充电。 当 VCC5V 不可用时、它将向 TPS61087DSCR 提供输入电压、为系统提供备用电源、以便正确关闭所有操作。

能否请您查看我们的设计并告诉我们是否需要进行任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    R16 应低于 39k。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    您能否说明将 R16 值设置为高于 39k 是否会对功能产生任何具体影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 R16 为 118k、控制环路可能会变得不稳定。