This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178EVM-792:功耗计算

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527695/tps61178evm-792-power-consumption-caculation

器件型号:TPS61178EVM-792

工具/软件:

尊敬的团队:  

我们 在两种不同条件下测试了 TPS61178EVM。 但是、 0A 输出时的功耗远高于 Iq。 这是因为还有电流流入 SW 引脚吗? 是否有办法降低功耗?

测试案例 1

输入= 5.4V /输出= 13V

功耗= 1.678mA

 

测试案例 2

输入= 8.4V/输出= 13V

功耗= 0.4mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    数据表中的 IQ 是器件未开关时的电流消耗、但在 EVM 中、即使没有负载、器件仍将以低频率开关、因此电流消耗大于 IQ。

    此外、大输入钽电容器 (C9) 具有~μ A 的漏电流、这也会导致更大的电流消耗(但这种影响不应该太大,以上因素是主要因素)

    这两个 AN 可为您提供有关无开关 IQ 和空载开关输入电流的更多详细信息。  

    https://www.ti.com/lit/an/slyt412/slyt412.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slva828/slva828.pdf

    此外、如果您要测量数据表中的实际 IQ、请在 FB 引脚处施加 1.3V 偏置、移除电阻分压器和外部 FET、这可能使器件在非开关状态下运行。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Nathan