This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53689:TPS53689 的电源模式

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526509/tps53689-power-mode-of-tps53689

器件型号:TPS53689

工具/软件:

您好:
我对 TPS53689 的电源模式设置有疑问。

我想将电源模式从“最大功率“更改为“最大效率“。
当我切换到“Maximum efficiency(最大效率)“、执行“Store Config to NVM“(存储配置到 NVM)并执行下电上电时、设置将显示为“Maximum efficiency“(最大效率)。
但实际行为似乎仍然是“最大功率“。

*在那个时候,即使我使用该工具将其改回“最大功率“,波形行为也没有变化。
是否有任何其他设置需要更改?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawada-San、  

    感谢 您介绍了重新创建此问题的步骤。  

    我想确保 写入 NVM 的过程是正确的。 按照以下步骤操作将检查从 Fusion 软件写入时是否存在错误:

    1. 修改设置
    2. 点击“Write to hardware“
    3. 点击“Write to NVM“
    4. 完成对 NVM 的写入后、 执行下电上电
    5. 关闭并重新启动 Fusion GUI 软件
    6. 检查该值是否已更改。  

    控制器是否否定确认(否定确认)从最大效率更改为最大功率时执行的写入操作? 在更改设置并写入 NVM 时、请从 Fusion GUI 工具复制日志。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    过程正确且设置已更改、但似乎未反映在输出波形中。
    我将向您发送 PMBus 日志、因此请进行检查。

    最初、“启用动态切相“被禁用、但似乎需要启用它才能更改为“最大效率“、因此我一起更改了两个设置。
    为了供您参考、该电源只有一个相位。

    ----------------------------------------------------------------------------

    07:57:58.065:TPS53689 @ 103d:POWER_MODE [0x34、电源轨#1]:将电源模式:最大效率[000b];[0x00]写入 RAM
    07:57:58.080:TPS53689 @ 103d:phase_shed_config [0xB7、Rail#1]:写入 DPS_EN:true;MIN_PH:0;START_PH:3;TDPS_FIL:0;TURBO_DRP_DLY:8; ZC_TH:0;DPS_HYST:2;PH_ADD2:8;HYST_ADD2:15;PH_ADD3:2; HYST_ADD3:15;PH_ADD4:2;HYST_ADD4:15;PH_ADD5:2;HYST_ADD5:15; PH_ADD6:2;HYST_ADD6:15;PH_ADD7:2;HYST_ADD7:15;PH_ADD8:0; HYST_ADD8:15;PH_ADD9:0;HYST_ADD9:15;PH_ADD10:0;HYST_ADD10:15; PH_ADD11:0;HYST_ADD11:15;PH_ADD12:0;HYST_ADD12:15 [0x3188222000008FFFFFFFFFFF]至 RAM
    07:58:06.352:TPS53689 @ 103d:STORE_USER_ALL [0x15]:已执行 SendByte

    ----------------------------------------------------------------------------

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawada-San、  

    正确、寄存器 POWER_MODE 由 DPS_EN 位复位、因此在启用 DPS 之前应复位寄存器:

    很高兴现在更改了设置。  

    鉴于只有单相运行、 您应该能够在提供低负载时看到 DCM。 探测 PWM、CSP 和 Vout。 调节低负载时、PWM 有时应上升到 1.5V、以显示控制器在 DCM 模式下运行。   

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我检查了 PWM、似乎仅输出 3.3V 脉冲。
    如果在器件上电时再次从“最大功率“切换到“最大效率“、则可以观察到 1.5V 的上升沿。
    但是、执行下电上电后、它似乎恢复为仅输出 3.3V 脉冲。

    换句话说、执行下电上电后、设置似乎反映在工具中、
    但实际上、它似乎在最大功率模式下运行。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo:  

    只需确认、您是否会 在下电上电之前保存到 NVM、以及在下电上电后关闭并重新打开 Fusion GUI 软件? 如果没有、请为我进行测试。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    似乎我需要更改“All Config“选项卡中“MISC_OPTIONS “下的“AUTO_DCM"。“。
    通过此更改、我能够按预期保留设置。

    感谢您的支持。