This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160-Q1:有关初级输出和次级输出可用电流范围的问题

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519329/lm5160-q1-question-about-available-current-range-of-primary-output-and-secondary-output

器件型号:LM5160-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在上面有一个问题。

您是否有如下所示的图形或表格?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    在流经电感器的净峰值电流处于器件的 HS 电流限制范围内之前、IL_pri 和 IL_sec 的组合是可行的。 这取决于变压器比率、频率和负载电流/的组合

    我们有 Excel 工具 LM5160DNTFBK-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com。 您可以根据所需的电路条件填写 Excel 工具、然后返回给我们。

    确定 IL_pri 和 IL 次级的选择组合是否可行很有用[即它是否达到净峰值电流高于 HS 电流限值]

    如果这不可行、您需要选择另一组 IL_pri 和 IL_secon 或相应地调整变压器比率。 可以通过填写 Excel 工具来完成此操作。

     此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    由于不活动而关闭。

    此致

    Arpita