This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905-Q1:建议为 MAX 10 10M25 使用 PMIC

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527541/tps6521905-q1-recommend-a-pmic-for-max-10-10m25

器件型号:TPS6521905-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS6521905TPS65219

工具/软件:

您好、

我想使用 MAX 10 10M25 (FPGA)。

您是否可以为 MAX 10 10M25 推荐 TPS6521905 以外的 PMIC?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    您需要多少个电压轨来实现这一点? 除了 TPS65219 器件之外、是否有任何具体原因?

    要为 Intel Altera 处理器供电、请查看以下器件。

    TPS6521815

    TPS65084

    技术

    TPS650830

    如果上述任何器件符合您的要求、请提交单独的 E2E 问题、以便器件专家提供必要的信息。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathish-San:

    感谢您的支持。

    我选择了 TPS6521905、因为它是 DIY PMIC、可以自由选择输出电压和电源轨。

    在确定需要多少电源轨后、我将在另一个主题中进行讨论。

    此致、

    Nishie