This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:将 ILIM 和 PR1 更低至 IN1、无需分压器

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528109/tps2121-lower-ilim-and-pr1-to-in1-without-divider

零件号:TPS2121

工具/软件:

Q1:我想将电流限制在 0.68A、计算器说 RLIM 应为 200k。 但这高于建议的范围。 它会起作用吗? 为什么 RLIM 保持在范围内?

Q2: 当两个输入都有效时、是否可以将 PR1 连接到 5V 的 IN1 并将 CP2 接地、以便始终倾向于 IN1? 我可以通过这种方式来节省分压器。 在我的实际应用中、IN1 绝不能高于 5.5V、IN2 可以是 5V 或 12V、但通过我的 OV2 分压器可以是高于 5.5V 的 OVLO。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    1.我想将电流限制在 0.68A、计算器说 RLIM 应该为 200k。 但这高于建议的范围。 它会起作用吗? 为什么 RLIM 保持在范围内? 我们保证在数据表中提到的范围内的准确性和功能。 您可以保持 0.68A。 我看不出有什么大问题。

    当两个输入都有效时、是否可以将 PR1 连接到 5V 的 IN1 并将 CP2 接地、以便始终倾向于 IN1? 我可以通过这种方式来节省分压器。 在我的实际应用中、IN1 绝不能高于 5.5V、IN2 可以是 5V 或 12V、但通过我的 OV2 分压器可以是高于 5.5V 的 OVLO。

    应该没有问题。 保持 CP2 为高电平且 pr1 > CP2 您可以优先处理 in1、还可实现快速切换。  

    此致

    Kunal Goel