This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:EN 引脚漏电流规格

Guru**** 2482115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519062/tps7a03-en-pin-leakage-current-spec

器件型号:TPS7A03

工具/软件:

您好团队

您能帮我提供 TPS7A0318 和 TPS7A0218 的最大使能引脚漏电流值吗?

Ven 电平是否会影响使能引脚漏电流值?

如果没有影响、在 VEN=6V 或 VEN=1.1V 时、漏电流将为相同的值、对吗? 谢谢你。

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    感谢您问这个问题。 我找不到我们表征的最大值。  

    无论电压如何、使能引脚上的漏电流都几乎保持不变、只要处于绝对最大范围内即可。

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vahnroy

    您是否可以提供最大值或保守估计? 在最坏的情况下进行计算将很有帮助。 谢谢你

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我们正在调查此申请、请在 2 个工作日内提供答案。

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vahnroy

    如果您有任何更新、请告知我、客户已经等了一周以上。

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vahnroy

    你们这边是否有任何更新?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    非常感谢您的耐心。 最大 EN 引脚漏电流几乎始终小于 50µA。 如果您需要精确的最大值、我可以提交一个仿真请求。

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vahnroy

    获得支持、感谢您的大力支持!

    现在没有仿真请求。

    如果客户有任何其他要求、我会尽快通知您

    BRS

    Brian