This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1901:静态电流

Guru**** 2596545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527554/uc1901-quiescent-current

部件号:UC1901

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

1、静态电流是多少?

2、最大输出电流是多少?

我在数据表上没有看到驱动 IC 本身需要多少电流。 我还找不到最大输出电流、在本例中、该电流需要接近 500mA、并且能够使用数字电位器动态调整此输出。 我还需要使用数字电位器来控制电压输出、范围为 5V 输入、低至 4.2V 左右。  

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.  
    5mA 的典型值

    2.

    COMP 输出电流。  

    IC 偏置电流通常为 5mA。 您需要添加外部电路来获得 500mA、因为该 IC 无法提供如此高的电流。