This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2559:短路快速跳变阈值

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526931/tps2559-short-circuit-fast-trip-threshold

器件型号:TPS2559

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

请告诉我 TPS2559 的“Short Circuit Fast Trip Threshold“。
我想知道 IC 检测到短路并停止输出的电流值。

内田胜博

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsuhiro

    该电流定义为 120%的 IO、该电压由 RILIM 电阻器进行设置

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chunk-San、

    感谢您的答复。
    这是否意味着当 120% x IO 时、TPS2559 会关断 VOUT
    持续超过 3.5us、因为当前负载到达 IO?

    此致、
    内田胜博

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsuhiro-san,

    3.5uS 是典型值、不能保证数据表正常工作。  它会随温度、电压和器件的不同而变化、但这就是目标设置。

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chunk-San、

    是的、我知道提供的 TIO(typ3.5us) 仅供参考、而不是具体说明。
    我只需使用它作为参考。

    此致、
    内田胜博