This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:BQ25306 不使用不同的 RCHG 电阻器以高于 400mA 的电压充电

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525476/bq25306-bq25306-not-charge-at-above-400ma-with-different-rchg-resister

部件号:BQ25306

工具/软件:

我在项目中使用 bq25306 充电 IC 作为 8.4V 电池,我尝试以 1A 以上的电流为电池充电。因此,我更改了 RCHG 电阻值 37.2K 但我的电路在 400mA 产生。

在 20K-400mA 时只能产生  

在 15k-400mA 时只能产生

更改了不同的 RCHG 电阻器、但我的电路仅生成 400mA

VBUS=12V - IBAT 280mA

VBUS = 9V - IBAT 400mA

我使用 2.2uH 电感器 (SWPA5040S2R2NT)

请帮助我、我的电路在高于 400mA 的情况下没有为 8.4V 电池充电

  1. 我正在使用 diff PCB 尝试不同的电池、但问题未解决  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以 400mA 充电时、VBUS 为多少(VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT(BAT 引脚上的电压)、IBAT、PMID(PMID 引脚上的电压)、REGN(REGN 引脚上的电压)?

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复  

    用例 1:

    3A 直流电源的输入电压为 12V  

    电池电压:7.85V

    VBUS:11.65V

    IBus: 271mA

    VBAT:7.91V

    IBAT:339mA

    PMID 处的电压:11.46V

    REGN:5.010 处的电压

    用例 2:

    输入电压为 9V(来自 3A 直流电源)  

    电池电压:7.85V

    VBUS:8.83V

    IBus: 474mA

    VBAT:7.91V

    IBAT:462mA

    PMID 处的电压:8.69V

    REGN:5.011 处的电压

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ICHG 设置电阻器:15k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.您是否在 BQ25306 BAT 引脚上测量了 VBAT?

    2.您还可以提供  BQ25306 FB 引脚电压吗?

    3.您的目标电池充电电压是多少?

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 是的、我们在 BAT 引脚处测量 V bat

    2) fb 引脚电压 1.030

    3) 目标电池电压 8.4V

    您能解释一下在哪种情况下我们将面临低充电电流问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我们检查一下、下周初回复您。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 FB 引脚电压较低(例如 0.88V)时、您是否能够获得 1A 充电电流?

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 FB 引脚电压较低(例如 0.88V)时、您是否能够获得 1A 充电电流?

    谢谢、

    Ning