This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:IC 的功率耗散功耗

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526686/tps3700-power-dissipation-power-consumption-of-the-ic

器件型号:TPS3700
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

您好 TI

我想问一问、是否可以借助说明来计算 TPS3700 IC 的功率耗散? 我可以计算漏电流产生的静态损耗、但动态功耗如何? 还有其他因素吗?

好极了  

ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ena:  

    我们的监控器具有低 IQ、器件简单、并且不进行开关操作、因此静态损耗应足以计算功率耗散。  

    但我想您可能想查看 应用手册:RθJA  的半导体和 IC 封装热指标 、该指标量化器件从内部结(功率耗散)到周围环境的散热程度。

    此致、  

    Sila Atalar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sila、

    感谢您的帮助! 如果检测到 OV 或 UV 并且逻辑状态 从高电平切换到低电平、然后在未检测到任何情况时返回变化、会发生什么情况?  

    我尝试运行 TINA-TI 软件、 测量到 OUTA 和 OUTB 电流读数在逻辑高电平时约为 689uA、在逻辑低电平时测量到 1.83nA。

    如果我要计算 IC 的电流消耗、应该如何计算? 它是否也会被视为静态功耗?

    好极了

    ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记添加一点、我的 3.3V 上拉电阻是 4.75k Ω。 我想计算功耗/耗、以便选择  降额为 0.5 的电阻器额定功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ena:  

    是的、这也被视为静态功耗。 请参阅数据表中的电源电流、输入电流值。  

    此致、  

    Sila.