This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:ev2400 — 固件更新后卡在 SPI 模式下

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528047/ev2400-ev2400---stuck-in-spi-mode-after-firmware-update

器件型号:EV2400
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好! 我有一个 EV2400 因我之前没有进行的固件更新而滞留在 SPI 模式。  
如何再次将其用于 I2C? 是否有固件更新会将其重新置于“实际“模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请对固件重新编程。 没有固件可将 EV2400 保持在 SPI 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dominik

    但现在未检测到 bq34z100G1。  

    它应该会提供地址 0xAA 和 0100_0_16。 有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有一个隐藏文件夹可以从过去使用的另一个芯片缓存设置? 某些高速缓存问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号 没有隐藏的高速缓存。 bqStudio 通过 I2C 发出器件 ID 和固件 ID 命令、电量监测计会相应地进行响应。 请连接 I2C 分析仪并检查总线上实际读取的内容。