This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:充电器不根据当前寄存器设置切换

Guru**** 2525770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25856-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527296/bq25750-charger-not-switching-with-current-register-settings

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25856-Q1

工具/软件:

您好:  
在正向模式降压操作期间、充电器 IC 不会为测试电阻器充电(代替超级电容器)。 硬件似乎都很好。
是否有一个可以使用的示例寄存器设置?我可以查看该设置? 可能是我设置错了一点。 任何已证明有效的示例寄存器设置都会非常有用。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manognya、

    电阻的阻值是多少?

    如果您设置 EN_PRECHG=0 和 EN_TERM=0、IC 是否会充电?

    我们还提供了一个有关将 BQ25856-Q1 与超级电容器结合使用的应用手册。 BQ25750 具有与 BQ25856-Q1 相同的寄存器: www.ti.com/.../sluab05.pdf

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    电阻器为 33 欧姆、电荷限制设置为 500mA。 充电电压限制由硬件设置为 24V。EN_PRECHG 和 EN_TERM 设置为 0。

    我还想指出的是、我们没有 BATFET、因为电池/超级电容器没有直接连接到系统/负载、而是会将电压升压到输入侧、而在此处  
    当系统没有可用输入时、系统已连接。 我们还使用一个二极管代替 ACFET、防止输入源出现任何反向电流。

    使用当前寄存器设置时、我没有观察到任何充电行为。 目前、我只通过禁用任何反向模式设置来测试正向模式降压运行。

    我将查看 BQ25856-Q1 应用手册。 任何关于我能做什么的建议都将是非常有帮助的。

    感谢您发送编修。
    Manognya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manognya。

    感谢您提供新信息。 我还有几个问题:

    • 您可以尝试将充电电流设置为 1A 或 2A 吗?

    • 您使用的是定制 PCB 还是 EVM? 如果您使用的是定制 PCB、您能给我发送原理图吗?

    • IC 上的状态和标志寄存器报告什么?

    • 您是否可以使用恒流或恒压负载? 您能尝试使用该负载吗?

    此致、
    Ethan Galloway