This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BQ25750 在通过 I2C 命令电池 FET 时出现 BQ25750 问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527595/bq25750-bq25750-issue-on-commanding-batt-fet-by-i2c

器件型号:BQ25750

工具/软件:

您好:

我们在使用 BQ25750 时遇到问题...我们无法始终如一地控制电池 FET。 我们通过更改 I2C 消息 REG = 0x17 的 EN_HIZ 位(位 4)的值来打开/关闭电池 FET。  

从随附的图中可以看到、当我们多次发送命令 REG 0x17 = 0(电池 FET =开路)和 REG 0x17 = 4(电池 FET =闭合)时。 当 Batt FET 闭合时、系统电压 VSYS 与电池电压 Vbat 重叠。 在第 5 次之后、BQ25750 停止工作、无法再命令电池 FET。 您可以从示波器中看到、电池电流 Ibat 处于某种突发模式、并且 Batt FET 不再可命令。   

另外、数据表指出、当存在电池电压且系统电压较低时、电池 FET 应自动关闭。 但是、在我们的情况下不会发生这种情况、我们需要发送 I2C 消息 REG 0x17。

有什么建议吗?

谢谢

Francesco Paparella

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    感谢您的研究。 我有几个问题可以帮助我们调试和阐明行为:

    • BATFET 导通时、VSYS 上是否有负载?
    • 您能给我发送 BATFET 电路的原理图吗?
    • 发生这种情况时、ACFET 执行什么操作?
    • 发生这种情况时、IC 是否报告任何状态或标志寄存器?

    此外、 有关 BQ25750 电源路径的常见问题解答也可能有所帮助

    此致、
    Ethan Galloway