This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:以工作电压为电池部分充电

Guru**** 2644325 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523763/bq25756-charge-the-battery-partially-in-working-voltage

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具/软件:

您好、亲爱的。

我重新设计了芯片在 独立模式下工作的电路板 、似乎它 在输入电压为 53~59V(我的最高电压)和直流电源设备 持续输出 2A 之间运行良好。 但略低于 53V 时、芯片不充电(直流供电设备输出 0A)。 我计算出 ACUV 引脚在输入电压约为 53V 时的电压、发现该电压约为 1.22V ie.VACUV_DPM 阈值。  根据数据表并低于  VACUV_DPM 阈值、芯片应进入 输入电压调节模式。 模式是否会流入 充电? 附件是我的电阻器值。 最初、我的 目标是芯片工作电压为 47V~59V 、低于 47V、芯片停止充电。  

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、

    感谢大家的参与。

    充电器是否处于 VAC_DPM 调节状态? 此处提供了 VAC DPM 公式的链接。 VAC DPM 比 ACUV 高几伏。

    充电器是否表现出任何其他行为?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、亲爱的。

    当充电器处于 VAC_DPM 调节状态时、 它会有什么行为?   根据 我的理解、   当输入电压低于 53V 时、我认为充电器未处于 VAC_DPM 调节状态、它停止充电。 因为如果是 VAC_DPM 调节、则直流电源设备输入电流将仅降低、而不会变为 0A。 我 可以容忍电流减小、只要充电即可、也不能容忍停止充电。 当输入电压高于 53V 时、它可以再次为电池充电。

    此外、我在 53V 以下看不到任何其他异常行为。 我只希望 芯片 在输入电压为 47~59V 时充电。如何解决?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、S Sun、

    明白。 感谢您对此有耐心。

    当充电器处于 VAC_DPM 调节模式时、 它会有什么行为?

    充电器将尝试防止输入电压降至 VAC_DPM 电压以下。 在本例中、VAC_DPM 应约为 53V。

    此外、我在 53V 以下看不到任何其他异常行为。 我只希望 芯片 在输入电压为 47~59V 时充电。如何解决?

    您是否可以将电阻器反馈网络修改为 5.9kΩ 和 R50=20.9?

    这应使 VAC_DPM 限制为 47V。 这样、充电器会在输入电压为 47V 至 59V 时充电。 请告诉我此设置是否适用于您。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、亲爱的。

    我的输入电压不是恒定的、它会根据外设在 47~59V 之间变化。

    如果 输入电压 降至 VAC_DPM 电压以下或无法防止输入电压降至 VAC_DPM 电压以下、则 充电器是否应停止充电? 在我的情况下、芯片只能做到这一点。

      换句话说、当 ACUV 引脚的电压介于 1.1V (VREF_ACUV) 和 1.21V (VACUV_DPM) 之间时、 它通常会有什么行为?  

    2.是否可以将电阻器反馈网络修改为 R41=R50=20.9 5.9kΩ?--------- 是的、我可以。 修改 电阻器时、它可以在 47V 至 59V 之间充电。 但根据数据表第 6 页中的 ACUV“当该引脚低于 VREF_ACUV 时,器件停止充电“。 描述是否错误?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、亲爱的。

    我遇到了一个紧急问题。 我对芯片非常着迷、因为我已经两次重新设计 PCB、所以从未成功使用过芯片。 每次我认为我掌握了它,但 偶尔出现问题时,我发现之前掌握的方法或思维是不起作用的。

    这一次、电路板(五个电路板中的一个或两个)不工作或无法继续充电。 我测量了四个 10 欧姆电阻器和 REGN、它们  分别为 10OHM 和 5V。 芯片焊接良好、四个 NMOS 也良好。 我不组装 R41、即它可以在 10V 以上工作。 我测量 SW1 和 SW2、 上电后、其中一个可能会在 1 或 2 秒内显示波形、然后波形会持续消失。 如何进行故障排除?

    请帮助我!

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../8206.SCHEMATIC1-_5F00_-P1_5F00_CHARGER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、S Sun、

    很遗憾听到这个消息。 感谢您对此有耐心。

    为了澄清一下、您只在 1 块电路板上看到了这种行为、对吧?

    我有几个问题可以帮助我们进行调试:

    • HIDRV1、LODRV1、HIDRV2 和 LODRV2 上的波形如何? 您能给我发送您所拥有的任何波形吗?
    • 您能否使用万用表的二极管或电阻功能来验证 NMOS FET 是否正常工作?
    • 您能否测量 VAC 和 SRN 上的电压以确保充电器具有良好的电源?
    • 您是否可以测量 TS 引脚、ILIM_HIZ 引脚和 ICHG 引脚上的电压?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、亲爱的。 芯片损坏。 因为我更换了一个新的板、所以板可以很好地工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、

    感谢您的更新。 很高兴这个板能为您效劳。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、亲爱的。

    更换新芯片后、一个板可以正常工作、但另一个板仍无法正常工作。

    有一个视频显示这种现象。  它是  对开机的瞬时反应、然后消失。  

    您以前是否遇到过这种情况以及如何 解决?

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../8322.video.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、

    是的、我以前见过类似的行为。 我有一些测试建议来帮助缩小问题范围:

    • 有时当我看到该问题时、输入电源的电流限制会设置为低电平、您能否检查电源的电流限制并确保电流足以满足 IC 要求?
    • 当 IC 尝试充电时、REGN 和 DRV_SUP 上的电压是多少?
    • 同样、您能否测量 FB 引脚上的电压? 确保在 IC 断电后连接探头、然后打开 IC 电源。 这将保护 FB 引脚免受损坏。
    • STAT1 和 STAT2 的状态是什么?
    • 您能否使用万用表测量 SRN 和 VAC 上的电压? 这将确保 IC 具有足够的充电电压。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、亲爱的。

    我将 输入电源的电流限值设置 为约 0.5A。 是否足以让 IC 正常工作?

    REGN 和 DRV_SUP 始终为 5V。 因此、我认为芯片不会损坏。

    是否需要 测量 FB 引脚上的电压? 如果电压正确、我认为输出也正确。

    4.我不使用 STAT1 和 STAT2、因此它们是悬空的。

    5、我测量了 VAC、这是对的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、

    感谢您提供新信息。

    1.我建议将输入电源的限值设为 2A 或 3A。

    2.我也这么认为。

    3.我认为这项测量会有帮助。 充电器会根据 VFB 引脚决定是否进行充电。

    4.明白了。

    5.谢谢。

    为了协助调试、在 STAT1 或 STAT2 上安装上拉电阻来读取这些引脚可能会有所帮助。 尝试将 EV2400 连接到 BQ25756 的 I2C 线路也可能会有所帮助。 这将是一个很难做到的事情。

    此致、
    Ethan Galloway