This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517:UCC27517DBVR 原理图审阅

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525090/ucc27517-ucc27517dbvr-schematics-review

部件号:UCC27517
主题:LM5164 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

请帮助 UCC27517DBVR 原理图审阅、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    1. SRNBAT 是否连接到 SGND? 否则、这会有问题、因为栅极驱动器信号输出是相对于地的。 如果源极未接地、则您无法从 FET 栅极和源极的栅极驱动器准确地提供正确的电压。 此外、也不会有适当的返回环路。 在这种情况下、从源极到源极的连接(其中源极接地)可提供接地的返回环路。  
    2. 通常二极管 (D9) 连接在 OUT 和 GND(您的设计中为 SGND)之间 — 二极管将更有效地钳制 OUT 上的下冲。 如果电源连接到 SGND、则此配置应正常。 此外、下拉电阻器 (R17) 也非常大。 典型值约为 10kΩ 到 100kΩ。  
    3. 输出电阻器 (R20) 也看起来很高。 典型值 在 0Ω 的–5Ω 周围、以便限制开关速度、但不会完全限制从栅极驱动器流出的电流。  
    4. 我们建议在 VDD 和 GND 之间连接两个电容器。 除了您的设计中的 0.1µF 电容器 (C20) 外、还建议使用大旁路电容器(在 1µF 左右或更高)。  

    建议查看 原理图审阅模板 以获取指导。  

    谢谢、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    SRNBAT-是否连接到 SGND? 否则、这会有问题、因为栅极驱动器信号输出是相对于地的。 如果源极未接地、则您无法从 FET 栅极和源极的栅极驱动器准确地提供正确的电压。 此外、也不会有适当的返回环路。 在这种情况下、从源极到源极的连接(其中源极接地)可提供接地的返回环路。
      ANS.I 用 0r 连接 LM5164 上的 BAT-和 SGND。 我认为 SRNBAT-也连接到 BAT-。 当然、它们之间仍然有一个 0.5mR R R 分流器 (R44.R47)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    感谢您的回复、栅极驱动器似乎将正常运行。

    此致、

    Amy