This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51604:TPS51604 无响应 — 需要正确的启动顺序

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51604
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524091/tps51604-tps51604-unresponsive---need-a-correct-starting-sequence

器件型号:TPS51604

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:  

我们在使用 TPS51604 时遇到了很大的麻烦。 有时、芯片在下电上电后没有响应。 我们遇到的问题与以下主题中描述的问题类似:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326343/tps51604-tps51604-occasionally-becomes-unresponsive-after-a-power-cycle/5048394?focus=true 

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/453327/tps51604-powerup-state

我们已经尝试了这些线程中的所有技巧(从每种电源模式可能开始),但问题仍然存在...

您能否为每个引脚 (VDD、SKIP、PWM...) 提供准确的上电和配置时间序列、以便正确启动 TPS51604? 也许是一个代码?

Bests 问候,

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    工程师是 OOO、他将在下周回来为您提供支持。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否尝试过从开关节点到 GND 的下拉电阻?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:  

    感谢您的回答、在我的情况下、请使用仅固件解决方案。 我在全桥架构中使用 2 个元件 TPS51604。  

    Bests 问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是否可以在您的电源序列中实现、首先使用 5V 电源? 5V 电压是否比功率级电源降压?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    VDD 5V 可从进入 MOSFET 桥的主电源 (Vin) 进行降压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、因为 VIN 优先、SW 悬空。 突出显示的比较器将 0 置于突出显示的 AND 门、DRVL 卡在 0。 引导电容器无法充电。 我们建议在 SW 与 GND 之间连接 12K 下拉电阻。 这为启动电容器提供了充电路径。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈穆赫先生,谢谢你的解释,我理解。 可能此问题需要在数据表中提供详细警告...

    我很抱歉再问一次,但是否有另一种方法,甚至异国情调,来解决这个问题而不修改硬件?

    感谢您的帮助、

    Bests 问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果突出显示的比较器在与门上放置 0、则 DRVL 保持低电平、自举电容器无法充电。 任何输入逻辑状态都不能帮助将 DRVL 从低电平更改为高电平。

    此致