This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:该 IC 是否可以提高电池电压以使系统电源轨保持在额定电压?

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527235/bq25820-can-this-ic-boost-the-battery-voltage-to-maintain-system-rail-at-a-specified-voltage

器件型号:BQ25820
主题: BQ25750 中讨论的其他器件

工具/软件:

我想知道 BQ25820 系统电源轨管理的能力。 我正在设计一款标称 VAC 和 Vdload 为 24VDC 的 6 节电池充电器。 这些电池都是锂离子电池。 我想要对 IC 进行编程以在 Vbatt=18V 时断开电池(因此不允许放电至 3V/节以下)、并在再次涓流充电之前由于自放电而导致电池电压低于 25V 之前、以 25.2V 的电压终止电池充电。  

我的问题在于电池电压降至 24V 以下时会进行反向升压。 此外、我还担心将 Vbatt = 25.2V 转换为 VSYS = 24V 时应采用的高占空比。 BQ25820 是否高效地管理了所有这些因素? 此外、我的负载在电源切换期间不会出现任何中断、因为它有时涉及 MCU 存储器的刷写。 除了集成一个大输出电容器之外、我还想知道在此配置中反向升压模式时的开关时间限制。

最后、BQ25820 与降压/升压 BQ25750 有何比较? 尽管设计复杂性和 BOM 增加、但我最初考虑使用 BQ25750 来提高降压/升压功能。 请重点介绍为我的应用选择 BQ25750 的优势、或者 BQ25820 是否可以满足我的要求?

此致、

Mahmood

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mahmood、

    [报价 userid=“658516" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527235/bq25820-can-this-ic-boost-the-battery-voltage-to-maintain-system-rail-at-a-specified-voltage ]最后、BQ25820 与降压/升压 BQ25750 有何比较?

    BQ25820 是 BQ25750 上的仅降压版本。 因此、如果您需要降压/升压充电器、则需要使用 750;但如果您只需要降压、我们建议使用 820。

    [报价 userid=“658516" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527235/bq25820-can-this-ic-boost-the-battery-voltage-to-maintain-system-rail-at-a-specified-voltage

    我想知道 BQ25820 系统电源轨管理的能力。 我正在设计一款标称 VAC 和 Vdload 为 24VDC 的 6 节电池充电器。 这些电池都是锂离子电池。 我想要对 IC 进行编程以在 Vbatt=18V 时断开电池(因此不允许放电至 3V/节以下)、并在再次涓流充电之前由于自放电而导致电池电压低于 25V 之前、以 25.2V 的电压终止电池充电。  

    我的问题在于电池电压降至 24V 以下时会进行反向升压。 此外、我还担心将 Vbatt = 25.2V 转换为 VSYS = 24V 时应采用的高占空比。 BQ25820 是否高效地管理了所有这些因素? 此外、我的负载在电源切换期间不会出现任何中断、因为它有时涉及 MCU 存储器的刷写。 除了集成一个大输出电容器之外、我还想知道在此配置中反向升压模式时的开关时间限制。

    [/报价]

    我推荐使用 BQ25750。  BQ25820 具有正向降压模式和反向升压模式。 在您的描述中、您似乎需要相反的正向升压和反向降压。 BQ25750 应该能够处理此问题。

    此致、

    基督教。