This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:BQ41Z90 应用说明。

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527792/bq41z90-bq41z90-application-clarification

器件型号:BQ41Z90

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在评估 BQ41Z90 电量监测计、并想阐明与其在我们的设计中应用相关的几个方面:

  1. 请提供使用 BQ41Z90 实现 LED 指示的参考硬件原理图。

  2. BQ41Z90 是否在充电期间提供任何电流限制功能? 或者、是否需要从外部处理电流限制?

  3. 加载数据后、CHG、DSG、PCHG 和 PDSG 引脚是通过 AFE 进行软件控制、还是通过硬件机制触发 OVP、UVP、OTP、OCP、SCP 等保护? 控制是否纯粹是硬件、软件或两者的组合? 如何配置此类阈值(例如 PCHG 电流限值)?

  4. DFETOFF、CFETOFF、DCHG 和 DDSG 引脚有何用途? 它们是仅用于驱动 MOSFET 和 LED 状态指示器、还是也可以用作主机 MCU 可以监测的逻辑电平输出?

  5. 数据表是指 PLSR 信号。 它的功能到底是什么?如何在系统设计中实现它?

  6. 哪些 BQ41Z90 信号通常连接到 MCU? 例如 WAKE、PRES、ALERT、INT、DISP RC0–RC4、保险丝等 您能否提供一个详细的列表并说明其各自的功能?

  7. 如果我们要通过硬件按钮实现系统唤醒、关断或睡眠、在硬件连接和软件支持方面、建议采用什么实现方法?

  8. 出于系统显示的目的、如果我们计划通过 RS232 输出信息(例如电池电量,唤醒/睡眠状态、充电/放电状态、连接状态、保护标志、 在硬件和软件中访问这些参数的建议方法是什么?

我们感谢您在这些主题方面提供的指导、帮助我们进一步使用基于 BQ41Z90 的设计。

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    1) 这目前不可用。

    2) BQ41Z90 不控制充电。  

    3) 保护事件在 FET 打开和关闭时触发。

    4)  

     

    5) 在数据表中的何处讨论此问题?

    6) 这取决于用例以及要计算的功能。

    7) 请读取 TRM 中的电源模式条件。 Wake 引脚可用于退出关断模式。

    8) 将所需的信息从电量计读取到 MCU。

    此致、

    Diego