This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:电路构建问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527411/ucc3895-the-problem-of-building-the-circuit

部件号:UCC3895

工具/软件:

您好、

下图显示了客户使用 UCC3895 芯片并参考技术手册构建的外设电路:

客户希望通过 EA+20 引脚调整占空比大小、但官方网站上的 TI 仿真软件并没有显示出相应的变化。

电流要求是具有 400kHz 的输出、死区时间超过 300ns、对应于可控占空比大小。

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这项工作正在进行中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    如果您在开环电路中测试它、当 A 和 D 或 B 和 C 在变压器上时、将会在变压器上施加输入电压。

     

    OUT A 到 D 将具有 50%的占空比。  OUT A 和 B 固定到主时钟并具有 180 度的相位差。  OUT C 和 D 进行相移以实现占空比。

     

    因此、在开环电路中、查看 A 相和 D 相输出、并将电压放大器同相输入从 0V 更 改为 2V。您应选择输出 D 相位从 180 度异相变为 100 度异相。

    此致、