This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8287A12:输出电容选择 22uF 0603 VS 0805

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526682/tpsm8287a12-output-cap-selection-22uf-0603-vs-0805

器件型号:TPSM8287A12

工具/软件:

您好、  在 webench 中仿真 TPSM8287A12BASRDVR 时、它始终为输出电容器选择 0805 22uF 2X、当我尝试将其更改为与输入 22uF 0603 GRM188R60J226MEA0D 相同时、数据库中不提供该值。 此元件不适合此设计的具体原因是否存在? 0805 器件与 0603 器件的 ESR 较高。

webench.ti.com/.../SDP.cgi

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    您能发送设计的屏幕截图吗?  链接没有通过您的帖子.

    例如、在创建默认 TPSM8287A12BAS 设计时、我会得到这个设计。  输入电容器为 GRM21BR61A226ME44L。

    Webench 使用基于其元件数据库的算法、根据成本、可用性、尺寸和功率损耗来挑选每个元件。  您仍然可以选择不同的无源器件。

    一个猜测为什么 0603 没有显示为可能的 Cin(如果你谈论 Cin 或 Cout,这是不清楚的)是它的额定值仅为 6.3Vin。  默认 Webench 设计要求 Cin 与 IC 的额定 6V Vin:6.6V 具有 10%的裕度。  您可以通过单击材料明细表选项卡中的“编辑“来更改这些设计标准。

    Murata 也有 GRM188C81A226ME01D、这是一个 10V 电容器、但看起来没有在 Webench 数据库中。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    在链接上道歉、使用公共链接重试

    很抱歉、如果我的说明不清楚、是的、输出电容、该工具为其他设计选择了 22uF 0603、所以我相信它们已经在数据库中。 我能想到的唯一原因是 成本较高、但可以忽略不计、或者对于环路稳定性、 需要更高的 ESR。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dave 的澄清。  我仍然没有看到链接出现。  您的设计针对的 Vin、Vout 和 Iout 是多少?

    它是否为其中 3 个输出电容提供了选项?  Webench 根据施加的电压(输出电压)计算有效电容、因此 2 可能不够。

    不需要最小 ESR 或其他值。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    不知道为什么我的链接被删除/截断

    定制 TPSM8287A12BASRDVR ‑ 3.2V 至 3.4V 至 1.05V @ 8Aedit
    输入:  
    直流 3.2V 至 3.4V
    输出:  
    8A 时为 1.05V
    温度:  
    30°C
    输出端有 22 μ F 电容器中的两个和 3 个 47 μ F 电容器。  该工具为输入选择 0603 22uF X5R 6.3V 电压、但为输出选择更大的 0805 6.3V X5R 电压。 这就是我试图理解/合理化的东西。 我们更喜欢最小电路板面积、这对我来说毫无意义、因为它已经为输入选择了相同电压更小的 X5R。
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    我想我现在明白了。  这些条件下的默认设计给出:

    CIN:2x 10uF、0603

    COUT:2x 22uF、0805

    Coutx:3 个 47uF、0805

    每种选择的元件都需要不同大小的有效电容。  Cin 需要每个电容器 5 μ F、而 Cout 需要每个电容器 20 μ F。  Coutx 需要的电容是 Cout 的 3 倍。  这就是这些值的来源。

    Webench 假设负载(及其 Coutx)“不接近“Cout。  因此、满足此要求(具有一定的裕度)要求 Coutx 的大小是 Cout 的两倍。

    如果您设计 PCB、使负载的输入电容器紧邻电源模块的输出电容器、那么您无需满足 2 倍要求。  

    要显示较小的 Couts 或 Coutxs、您需要在 BOM 中编辑所需的最低 Cout、然后选择新的 cap:

    如果我需要解释更多信息、请告诉我。

    谢谢、

    Chris