This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4250-Q1:TPS7B4250-Q1 的输出电容器选型

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4250-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527211/tps7b4250-q1-output-capacitor-selection-for-tps7b4250-q1

器件型号:TPS7B4250-Q1

工具/软件:

您好专家、  

客户正在使用 TPS7B4250-Q1 并通过汽车 OEM 审查其外部元件。

她在 TPS7B4250-Q1 的输出端使用 2.2uF MLCC。  

 

数据表指定了对输出电容器的要求、如下所示。  

  1. 值:1~50uf
  2. ESR:0.001 ~ 20 欧姆

对此 ESR 的频率范围没有任何意见。

您能否说明 ESR 应满足要求的频率范围?

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kenneth。

     

    感谢您的提问。

    大多数 MLCC 电容器具有极低的 ESR 并通常满足要求、但应确保输出电容器处于 10khz 范围内、因为这是 LDO 内部误差放大器和反馈环路最敏感的地方

    谢谢、

    Vahnroy